结果:找到"OTP语音ic 单片机 抢答器语音芯片 抢答器语音方案",相关内容1000条
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 单片机OTP语音icNV040C抢答器语音芯片方案
- 智能语音抢答器,其可以代替主持人完成提示选手进入抢答环节、语音随机出题及报号、提示抢答环节结束的功能。这样的抢答环节由机器发声,具有统一的音色、语调,避免主持人个人的因素对选手带来的不公平性。抢答器除具有基本的抢答功能外,主持人可通过时间预设开关预设供抢答的时间,系统将完成自动倒计时。若在规定的时间内有人抢答,则计时器将自动停止;若在规定的时间内无人抢答,则在系统中的蜂鸣器将发出声响,提示主持人本轮抢答无效,实现报警功能。抢答器由单片机、语音芯片、LED及少数外围元件构成。作为语音播放的电子元器件,广州九芯电子结合了广大工程师的需求,推出了一款高品质、音质优美的8脚语音芯片——NV040C,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: OTP语音ic 单片机 抢答器语音芯片 抢答器语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-25 16:47:00
- 护眼仪语音芯片方案选型!
- 护眼仪是缓解视疲劳的仪器,能够有效地缓解眼疲劳,更好地保护我们的眼睛,护眼仪又称视力保护训练机、视力恢复运动训练仪、视力训练机、健康保护仪、眼部按摩器。护眼仪根据电脑根据眼部的高低轮廓与不同的穴位分布精心设计而成,并且根据中医经络学说,通过钕磁指或者采用气囊力压眼部同时按摩眼部穴位,锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼睛干涩和疼痛,调和气血,促进新陈代谢。市场上的护眼仪都是设计为全封闭眼罩,使其不透光,让眼睛处在黑暗之中。其原理是光线越亮,眼肌和视神经等越紧张,容易产生视觉疲劳;光线越暗,越自然放松,瞳孔也自然扩张,使眼睛充分得到休息,这也是护眼仪的暗室效应!而这暗室...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-11 17:14:00
- 语音芯片让测温仪会“说话”!
- 去年7月份以来,全国疫情一直此起彼伏,未曾停歇,加剧了疫情防控的难度和防疫压力。各行各业各地为了打赢“防疫攻坚战”,作为公共场所防疫“第一道防线”的非接触式测温仪需求呈现爆发式增长。体温是人体一项基本生理指标,是临床疾病诊断的重要依据之一。为了了解体温高低,我们一般用体温计进行测量。体温测量仪种类多样,可以分为接触式测温仪和非接触式测温仪。接触式测温计主要有水银/液体体温计和医用电子体温仪,非接触式测温计包括红外耳温计、红外额温计及红外热成像式体温筛检仪等。目前我们进入市场、商场、办公大厦、地铁、车站等公众场所时看到的大部分都是非接触式测温仪。非接触式测温仪主要是在红外测温仪上加入语音芯片实...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-10 13:45:00
- 语音提示芯片在食材净化器上的应用方案!
- 近些年,曝出的农残果蔬、激素肉等事件越来越多,农残、激素、食品添加剂、各类化学保鲜剂等过度使用,给我们的饮食健康造成巨大的危害和潜在威胁,不断的挑战着消费者的底线。面对这一现状,清洗食物,就成了我们抵御食品问题的一道重要防线。但是简单的清洗能起到的作用十分有限,并不能够去除食物表面的农药残留,以及食物内部的添加剂、激素等对人体有害的物质,就算是市面上卖的绿色食品也很难保证真的健康无污染。而食材净化机是一款以还原我们生活生态系统食物为主打功能的厨房净化用品,主要功能是利用光触媒、超声波、活氧、紫光灯、羟基水、旋转进行食物解毒,空气净化、果蔬清洗、餐具消毒、水源活化。然而食材净化机作为近几年新兴...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-07 16:48:00
- 智能锁语音芯片选型!
- 随着智能家居的火爆,一些传统的产业也慢慢在往智能方向靠近,如传统的锁行业,也已经进入了智能时代。智能门锁作为智能家居的入口级产品也成为智能家居服务群的关键入口。在智能锁行业这个新风口。大部分消费者对智能锁还持谨慎态度,想买但又担心其安全性,一方面是对智能门安全性的质疑,另一方面主要是小区周边治安环境,让业主担心是否会出现"防贼不成反引贼"的可能。而人们生活水平大幅度提高,消费者由必需性转向了实用性,甚至适用性的转变。追求时尚、张扬个性、享受人生的新消费群体,对智能锁消费的个性要求越来越大。同时贴心化智能功能成为智能门锁产品的附加竞争力,随着市场持续升温,个性化、多样化消费已经凸显,求新、求质...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-06 15:28:00
- 语音芯片在家用制氧机上的应用方案!
- 随着人们生活水平的不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧也常常成为家庭和社区康复中一种重要辅助方法。然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题要正确引导使用才行!而智能语音制氧机是一种生成氧气的机器,除了可以提高空气中的含氧量,还可以语音提示患者,语音引导患者正确使用,尤其对于很多老年人来说使用智能语音制氧机是很有必要的。而往制氧机是加入了NV040C语音芯片就可以进行语音提示,除了能够引导患者使用,还可以增加品牌价值,在开机中可以加入品牌的广告语,让消费者对品牌的印象更深刻!避免了很多人因为不会操作而带来一些问题或者误操作,语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-05 16:34:00
- 语音芯片在吸尘器上的应用语音方案!
- 如今市场很多产品都走智能趋势,从而吸尘器也不例外,它也逐步向智能机器化前进,很多商家也看到了吸尘器的智能化将给生活带来怎样的改变。市面上的吸尘器品牌众多,花样百出,但功能却大同小异:自动吸尘、防跌落、防碰撞,这些都还不够真正的智能,比如,当吸尘器出故障了,不够专业的用户会知道是什么问题造成吗?如果有语音提示,那就可以让用户省了不少心。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,那么如何选择适合的吸尘器语音芯片?才能达到以上或者更多的语音便民服务呢?广州九芯电子为了让生活电器更加便民,专门为吸尘器开发了一款语音IC方案NV080H语音芯片方案,这款芯片可以满足吸尘器的基本语音要求。NV0...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-13 15:44:00
- NV040H语音芯片在清洁洗地机上的应用
- 随着经济的发展,人们对美好环境的期望值越来越高,越来越多的传统企业开始使用洗地机保洁。与传统的人工保洁作业方式相比,使用洗地机进行日常保洁具有很大的经济价值,一方面在节省保洁成本开支的同时也解决了保洁工人招工难、管理难的问题,保洁工人采用洗地机进行日常保洁的同时一方面可以很体面的完成自己的工作,另外也使得自己的工作变得轻松自在。如今物业超市用的洗地机都普遍小型、轻巧、操作方便,功能齐全,类型多样。基本于传统洗地机来说,如今物业用的洗地拖地机除了具有洗地、拖地、吸水、除渍、吸油等特点外,还可以在夜晚操作,具有照明、自动行走、调速功能等。然而保洁人员很多都是年纪大一点的叔叔阿姨,除了物业公司对他...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-11 15:56:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
返回